This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:FET 选择

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-FLYBACKEVM, CSD19502Q5B, CSD19532Q5B, PMP10725, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628908/lm3481-flybackevm-fet-selection

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481PMP10725CSD19532Q5BCSD19502Q5BCSD19538Q3A

尊敬的所有人:

我通过 LM3481检查反激。
每个 LM3481-FlybackEVM 和 PMP10725均使用 CSD19502Q5B 和 CSD19532Q5B。
这些 IDM 为400A。
是否需要这些大规格?
我可以使用 CSD19538Q3A 吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MOSFET 通常由其 RDS (on)和其他开关参数(如 Qg、Coss 等)选择、而不是由额定电流选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我必要的参数(Qg/Coss 等) 功能。
    我可以使用 CSD19538Q3A by 5W 设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是电力电子的基本原理、但在短消息中无法解释。 请参阅课本或学习有关电力电子学的课程。

    关于您的选择、它应该适用于您的5W 设计、但根据您的工作条件可能有更好的选择:VIN、Vout、开关频率等

    谢谢、