This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低压高电流电源电路

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593423/low-voltage-high-current-power-supply-circuit

主题中讨论的其他器件:TPS53647

您好!

我想看看 TI 是否有这条线路上的东西。 请参见下面的

我想设计一个输出电压范围为0.38v 至0.8v (40AMPS 时)的电源。 输入电压5至12v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.38是具有挑战性的部分。 可提供0.8V/40A 和5V 至12V 输入电压。 请告诉我、您是否找到了0.38V 的任何解决方案。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以找到的最接近的器件是 TPS53647。 它可以低至0.5V