This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:IC 未进入快速充电模式。 2节锂离子电池

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, CSD88539ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628878/bq24650-ic-not-entering-fast-charge-mode-2-cell-li-ion-chatr

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: CSD88539ND

您好、

在过去一个月里、我一直在尝试让太阳能充电器电路正常工作。 该电路基于 BQ24650太阳能电池充电器。 即使经过多次调试迭代、我也无法正确执行。

我正在使用来自稳压电源的输入、现在设置为21V 左右、2节锂离子电池与高达8.4V 的电池串联。

下面是原理图和 PCB 布局:

Q2和 Q3是 P10NK602、额定电压为600V、10A

D3为 SBR1040CT

以下是 BQ24650所有引脚在连接包括电池在内的所有器件时的电压:

VCC:21V

MPPSET:1.35V

STAT1:1.9V

4. TS:2.23V

5、STAT2:1.9V

VREF:3.3V

7. TERM_EN:3.3V

8. VFB:1.82V

9. SRN:7.8V

10. SRP:7.8V

11. GND:0V

REGN:0.62V

13. LODRV:0V

14. pH:7.8V

15. HIDRV:7.8V

16. BTST:7.5V

我认为我已经满足了所有充电要求。 请帮我解决问题、并告诉我我是否可以向您提供任何其他可能相关的信息。

谢谢、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更改 MOSFET 以匹配我们的用户指南(Si7288-T1)提供的参数。 您当前使用的额定电压过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前使用的是 CSD88539ND 双 N 沟道 MOSFET IC。 它的评级非常接近 Si7288。 这也不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REGN 不会根据您的测量数据进行调节。  

    您发现有多少个电路板出现了相同的问题? 您能否更改 IC 和 FET 并重试?

    此外、请在 SRP 处添加0.1uF 的值。

    我们强烈建议您订购 EVM 并使用您的设置进行测试、以便进行评估。