This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关超低噪声高电流源的器件选择建议...

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593403/advice-on-part-selection-for-ultra-low-noise-high-current-source

主题中讨论的其他器件:TPS7A47

您好!

作为个人项目的一部分、我希望设计一个能够提供大约8-10A 电流的超低噪声电流源-它必须能够以某种形式(直流电压?)进行编程 以设置电流限制。 工作电压范围为0-20V 直流。 所需的精度不是很高-到最近的100mA 可能是可以的。

如果对此有任何想法、我们会很感激-有一些使用运算放大器+旁路 FET/NPN 的标准方法、但我想知道人们的想法是什么。

非常感谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     需要一些澄清。  VOUT 是否也必须是可编程的?  您说0-20V、那么您是否需要可编程0-20V 和8-10A 可编程性?  或0 (?)中的任何电压 大于20V 的电压范围、能够以100mA 的步长提供8-10A 电流?  

    当您说"超低噪声"时、您会想到什么规格?

    我还将把它移至直流/直流电源 论坛。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复-我也在考虑限制输出电压、所以是的-抱歉、您的想法含糊不清! 实际上、电源将主要以 CC 模式而不是 CV 模式运行。

    寻找尽可能低的噪声系数-不要考虑特定的值、但绝对要考虑低 UV 值-理想情况下接近 TPS7A47的值...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    这是一种强大的功能。  使用线性稳压器对我来说似乎是一种糟糕的方法。  我会使用具有两个控制环路的开关电源、一个控制最大电压、另一个控制电流。

    本文可能会有所帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.eetimes.com/author.asp

    这是正确的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Robert -非常感谢-我很快就会读到-我将使用跟踪 SMPS 降压/升压前置稳压器来降低线性稳压器的功率损耗-我希望尽可能降低噪声、 我觉得最终的线性级可能比任何 SMPS 都好。

    我的想法是:理想二极管桥接-> SMPS 降压/升压预调节->最终线性级->输出

    SMPS 将跟踪到略高于线性级压降、从而最大限度地降低线性部分的功率耗散。

    谢谢