This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:使能后的启动行为

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632814/tps7a16-start-up-behaviour-after-enable

器件型号:TPS7A16
主题中讨论的其他器件:TPS709TLV760

启用器件后的启动行为(延迟、过冲)是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中有一些曲线、但我可以在 EVM 用户指南中找到最清晰的曲线:

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于现有设计的可靠性原因、我的客户要求 LM3490提供相同的数据、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hanno、

    这需要一些时间才能提供、尤其是当 Lm3490处于"生命周期购买"状态时、这意味着它将被淘汰。 我强烈建议不要将 LM3490用于新设计。 其他可能的器件包括 TLV760、TPS709、LM78LXX 等不处于"可使用寿命"状态的器件。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢。 我知道该器件已停产。 但是、我的客户需要使用现场多个器件的完全不同的启动行为来解决他的问题。 这就是他要求我们估算使能后的启动时间的原因。

    Ciao
    汉诺