This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860应用问题。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633578/lp8860-q1-lp8860-application-questions

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好,先生  

我们是否知道如何设置 ISET? ISET =(VBG/(50 * Riset)*1000?  

对于图61、我们是否可以控制 什么是保护 FET 功能? LP8860可以用于 63.9V 应用吗?

                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    如果启用 RISET 电阻器(DRV_EN_EXT_LED_CUR_CTRL=1)、则通过以下公式设置电流。 LP8860可通过外部电阻器和寄存器调节电流。 可以启用或禁用电阻器、但寄存器设置将始终影响 LED 电流。

    如果只需要 RSET 电阻器进行缩放、则可将 DISP_CL1_CURRENT[11:0]设置为 xFFF (4095)和 DRV_LED_CURRENT_SCALY[2:0]= 150mA、因此电流计算方法如下:

    用于高压应用的保护 FET 用于在短路/开路情况下保护 OUT 引脚。 OUT 引脚的绝对最大额定值为52V、因此如果在输出电压大于52V 的情况下发生短路、这些引脚将会损坏。 通过添加这些保护 FET、OUT 引脚上的电压将限制为~10V。 如果更高、PFET 将关闭、从而保护器件。

    尽管没有任何因素阻止63.9V 应用工作、但我们仅验证高达60V 的器件、因此我们不建议使用高于此电平的 LP8860。 另请注意、组件必须进行相应的额定值。