This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593405/lm5113

器件型号:LM5113

 数据表中没有 LM5113的 CMTI 能力。

在某些情况下、降压/LLC 控制器和 LM5113驱动器之间没有隔离器、但在使用 PIC 微控制器等微控制器的情况下、则有一个隔离器。

我不确定是否需要在微控制器和 LM5113之间放置隔离器! 任何人都能给出合理的解释!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bizheng、

     LM5113的 CMTI 能力为50V/ns、在" HS 转换率"下的"建议运行条件"表中对此进行了介绍(请参阅下图)。

    只要您不超过这些电平、就不需要在控制器和 LM5113之间使用任何隔离器。

    如果您的问题得到了解答、请单击验证答案按钮。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!