This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3513:在12v 输出电压条件下、能否将输出电流扩展到7.5

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633642/tps3513-can-i-extend-the-output-current-to-7-5-under-the-condition-of-12v-output-voltage

器件型号:TPS3513

各位专家、您好!

我有一位客户想要使用 TPS3513来实现过流检测、在12V 输出电压的情况下是否可以实现7.5A 输出电流? 如果可能、请给出一些指示。 如果没有、您是否有更好的解决方案?   

此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    TPS3513为3.3V、5V 和12V 电源轨提供过流保护(OCP)。 当 OCP µs 器输入引脚上出现超过73 μ s 的过流情况时、FPO 输出变为高电平、PGO 变为低电平。 此外、在 PSON 从低电平切换至高电平或 VDD 被移除之前、此故障状态将被锁存。 RI 引脚和 GND 引脚之间连接的电阻器将为 OCP 功能引入精确的 I (ref)。 当然、更精确的电阻器容差将更好。 选择 RI 电阻器的公式为 V (RI)/IO (RI)。 IO (µA)范围为12.5k Ω 至62.5mA。

    以下是计算12V 电源轨的 OCP 的示例:

    请注意:V (RI)可在 EC 表中找到= 1.15典型值、IO (RI)可在建议的工作条件下找到(必须介于12.5uA 和62.5uA 之间)

    I (ref)比是电流感应灌电流(流入 IS12、IS33、iS5的电流)与电流感应设置引脚拉电流(流入 RI 的电流)的比值。 该比率应介于7.6和8.4之间。

    µA kΩ= V (RI)/IO (RI)= 1.15V/20 μ s = 56 μ s

    IO (RI) x I (ref)比率 x R (IS12)= R (SENSE) x I (OCP_TRIP)

    I (OCP_TRIP)=µA Ω Ω μ A x 8 x 560 μ A/0.01 μ A = 9.2A

    此表显示了该器件的每个过流检测输入的功能

    如需更多信息、请参阅数据表第6页的过流保护部分。 请告诉我这是否对您有所帮助、或者您是否需要其他支持。 谢谢!

    Michael