This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TPS23861:PoE 交换机端口未通电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630573/re-tps23861-poe-switch-port-is-not-power

主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS23861EVM-612

尊敬的所有人:

我有使用 TPS23861自动模式的构建10板、但我发现只有2块板可以正常工作、即插入 PD 时可以为端口供电、在端口未插入 PD 时输出19V 脉冲。 但剩余的8块电路板无法正常工作、我测量端口电压、VPWR-VDRN 始终为0、VPWR-GND 为48.3V。

我已更改 TPS23861、但仍然无法解决此问题。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5084306:

    您能给我发送原理图吗?我可以看一下吗? 此外、您能否测量 TPS23861的复位引脚状态并确保其处于高电平? 是否有任何 I2C 连接可用于读取寄存器状态? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我根据 数据表使用四端口自动模式参考设计。 我将 RESET 引脚连接到 VDD、我测量到电压为3.32V。 抱歉、我的设计中未使用 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过电子邮件将原理图发送给您、因为我不知道如何在本版本中传递原理图。 如果您无法收到、请向我提供建议、以便我可以将其重新发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我在这个问题上取得了新的进展:由于某些电路板是良好的、这意味着它可以按预期提供 PD。 当端口断开时、正常工作板的漏极电压会发出脉冲。 但问题板 DRAINx 始终为0V 或48V、无脉冲输出。 我更换 TPS23861、发现问题出在芯片上。

    TPS23861的默认状态似乎不同。 这种情况是否正常?  

    在我的设计中、我将复位和 VDD 连接在一起、VDD 由48V 电源启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户:5084306、

    很高兴看到您取得了巨大进步!

    这不是正常现象。 TPS23861的默认状态应与启用自主模式时的状态相同。 我怀疑您的 TPS23861在电路板制造过程中已损坏。 最好的检查方法是将"坏" IC 焊接到 TPS23861EVM-612 (如果有)、并使用 PI 命令器 GUI 检查 TPS23861的状态。 谢谢。

    此致、

    一分钱