This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:将.srec 文件刷写到器件后、与 bq34Z100-G1的通信中断。

Guru**** 2392545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592964/bq34z100-g1-losing-communication-to-bq34z100-g1-after-flashing-srec-file-to-device

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIO

您好!
我正在尝试使用 EV2300和 Battery Management Studio 将定制的.srec 文件编程到安装在 PCBA 上的 bq34Z100-G1。 对该文件进行编程后、屏幕上的显示屏显示消息"Writing Instruction flash row xxx of 512 (写入指令闪存行 xxx 为512)"。 它不会完成所有512行、此消息消失、我与器件的通信中断。 它不再看到 bq34Z100-G1器件。 我已经尝试过6个 PCBA、其中4个有此问题。 另外2行完成全部512行。 您能告诉我问题是什么吗? 对于完成所有512行的2个 PCBA、如何检查以确保成功加载.srec 文件?
谢谢你。
Khanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 您可能需要检查以下事项:
    • 确保监测计的电源高于 bq34z100的最小工作电压
    • 检查 EV2300固件并更新最新固件
    • 从 PC 到电路板的电缆长度不应太长
    • 对于2个成功的电路板、您可以将其连接到 bqStudio 并读取数据存储器、以查看数据是否更改为您的自定义值、从而验证程序是否成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Terry 的回应。

    我认为我的问题是由于 EV2300的较旧 FW 版本。 我有版本3.1c、并将其升级到最新版本。

    谢谢、