This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:高电容负载下的 LDO 稳定性

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593259/lm1085-ldo-stability-with-high-capacitve-loading

器件型号:LM1085

 在 LM1085ISX-ADJ 数据表的"7.4.2稳定性注意事项"一章中、编写了:

"输出电容可无限期增加、以改善瞬态响应和稳定性"

这是否真正意味着它可以在不影响稳定性的情况下加载大电容器、20毫法拉甚至更多电容器? 它能为超级电容器充电吗?

谢谢、

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    它不会处理超级电容器-仅处理电解电容器。 仅 ESR 在500 Ω 至20 Ω 范围内适用于通用范围。 由于这是一个较旧的器件(1999年、可能较旧)、我不太清楚确切的 ESR 范围

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。

    您能否推荐用于类似的 LDO 输入电压>12V、可将超级电容器馈入4.2V?

    如果出现短路电流、我可以通过电阻器将电容器预充电至4.2V、然后仅将 LDO 连接到它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我想不到-您要提供比超级电容器更多的信息-您到底看到了什么电容器?

    超级电容器充电参考设计:

    http://www.ti.com/tool/pmp7327

    戴维