This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:低估了自放电

Guru**** 2556140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624366/bq34z100-g1-underestimating-self-discharge

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我们发现、在完全充电超过预期的时间后、RSOC 保持高电平。

从100%下降到99%可能需要3天或4天。

我认为镍氢电池通常在24小时后会损失10%、因此 FG 似乎低估了自放电。

 

我看不到自放电的任何设置、因此我假设该计算在算法中隐藏了吗?

还是受黄金映像创建或 chem ID 的影响?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否为镍氢电池配置了电量监测计? 您可能需要检查 True SOC、因为如果电池电压已从与完全充电对应的值降低、如果启用了平滑处理、它仍将使 SOC 保持100%。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回答。

    可以给我提供您的电子邮件地址、以便我可以直接沟通吗?

    此致。