This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器电池备用充电器

Guru**** 2972280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS63030, BQ24040, TPS61253, BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593359/processor-battery-backup-charger

主题中讨论的其他器件:TPS22810、 TPS63030、 BQ24040、 TPS61253、 BQ24703

您好!
我的客户正在为处理器模块寻找备用电池解决方案。 通常、电路板由电源供电。 如果断电、电池应切换并为系统供电。 处理器模块需要5V/1.5A。 允许电池缓慢充电。

要求:

-电池应将模块缓冲2小时

-电池:2节= 7.2V、2.9Ah。

-输入电压可以是24V 或5V

-不需要快速充电

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS,我想您正在寻找的是负载开关;请参阅此博客 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2016/07/28/another-use-for-load-switches-reverse-battery-protection,我将其移至负载开关论坛。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否需要负载开关。 如何为2节电池充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果您正在寻找一个开关来断开备用电池与系统其余部分的连接、则可以使用负载开关(例如 TPS22810)从系统上断开电池、直到需要电池为止。

    如果您正在寻找为电池充电的方法、那么电池充电器组或许可以在这里为您提供帮助。 WEBENCH 还具有一个用于处理电池充电应用的功能相当强大的工具、如下所示:  

     。

    我将把这篇文章移至电池充电器论坛、了解他们可以为2s 电池充电提供哪些建议。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从5V 为2节锂离子系列充电、您需要一个升压电路。

    要从24V 为2S 锂离子电池充电、您需要降压。

    要从2S 锂离子电池创建5V 电压、您需要降压。

    2S 最简单的路径似乎是使用24V 输入电压为2S 充电、然后从2S 降压以提供5V 电压。

    但是、1S2P 可提供与2S1P 相同的能量、并且更易于实施。

    使用5V 输入电压、您可以缓慢地对电池进行线性充电。

    要想了解一些想法,请看一下---

    高效备用电源

    这是一个使用 TPS25940A 开关和 TPS63030降压/升压的 SuperCap 备份系统。

    在此设计中、TPS63030双向运行、从5V 输入电压为超级电容器充电、并将其放电以产生5V 系统电压。

    适用于智能恒温器且具有宽输入电压转换器和备用电池的24V 交流功率级参考设计

    中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计

    我根据1S2P 绘制了以下电路。

    这将执行您所需的功能。
    TPS22963开关具有反向阻断功能
    BQ24040线性充电器
    TPS61253升压
    一些 logicto 控制

    是否可以使用1S2P?

    如果没有、我们需要考虑从24V 为2S 电池组充电并使用降压对其放电。

    我的文档中仍需要负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2S1P 配置、我认为这将起作用。

    具有系统功率选择器的 BQ24703充电器可执行对电池和24V 输入进行 ORing 的功能。
    这将使输入电压24V 传递到降压转换器、然后在输入电压为24V 时将电池无缝连接到降压转换器。
    这正是该器件的用途。

    看看这是否适用于您的设计;