This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:温度感测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593508/bq20z45-r1-temperature-sensing

器件型号:bq20z45-R1

我的产品的两个实例中的 bq20z45存在持续问题。  在这两种情况下、TS1外部热敏电阻的测量错误会导致永久性故障。  当登录 BQEvaluation 软件时、我看到 TS1温度在4秒内从22°C 上升到118°C。  它保持高电平、下降到大约115°C 约15分钟。  然后、在4秒内、温度测量值会下降回22度。  我只是认为温度不可能急剧下降。  需要冷却以实现此目的的质量(热敏电阻是焊接到 PCB 的芯片类型)相当大。  此外、电路板上还有另一个热敏电阻、其值不会移动。

我使用的热敏电阻电路与数据表中建议的电路完全相同。  毫无疑问、制造问题可能会导致此问题、但我想知道任何版本的 bq20z45上的温度感应固件是否存在任何已知问题。

提前感谢您!