This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:关于 VCIN 引脚的电源...

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631804/tps2373-about-power-source-of-vcin-pin

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS23753A

尊敬的先生:

作为客户的问题、是否可以为 VCIN 引脚提供稳压电压源、而不是变压器辅助接线?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    下周我可以找到答案。 您是否希望使用此 PD 控制器进行非隔离式设计? 很好奇。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tom:

    是否有此问题的更新?
    正如我的想法、我的客户不会将非隔离式设计用于他们的产品螺母、而只是想简化他们的设计。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    是的、您绝对可以为 VC_IN 使用稳压电压源。

    如果您不想使用高级启动功能、则只需使用电压基准将 VC_IN 偏置到 UVLO 阈值以上、同时在 PWM 控制器已经具有启动功能(您正在为此使用电压源)的情况下将 VC_OUT 保持悬空。

    请参阅此应用手册的第3页:了解连接到 TPS23753A VC 的缓冲器/基准电路。

    谢谢、
    Thomas A.