This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:对输出应用外部偏置

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633647/lmr23625-q1-external-bias-is-applied-to-the-output

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
当 IC 在以下条件下运行时、外部偏置被施加到输出上。 这些用法是否存在任何问题?

 器件型号=LMR23625CF-Q1 *FPWM 选项
 VIN=8~16V
 VOUT=5V
 Iout=最大1.8A
 FSW=460kHz、由外部时钟提供

 案例1.
  他们认为小电流从5.5V 流至输出。 应该可以。

 案例2.
他们认为、在这种情况下、输出电压将为5.5V、低侧 FET 导通以从输出电容器放电。 它们担心可能损坏 IC。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San、

    由于您使用的是 FPWM、因此这一点不会有任何问题。 LMR23625-Q1数据表将"负电流限制"(PG6)规格为-2A 峰值(FPWM 选项)。 您只有250uA 的电流、因此您很好。

    Sam