This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:如果 Comp 引脚不悬空、则启动时间过慢

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593375/lm3481-slow-start-time-if-comp-pin-not-left-floating

器件型号:LM3481

 

关于该器件 LM3481、有内部软启动。 在数据表中,它没有提到如何在引脚 COMP 不悬空时估算软启动时间。

 

 

我 在 数据表中不再看到有关软启动的详细信息,您能给我一些关于软启动时间估算的提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    LM3481的内部误差放大器基准在15ms (典型值)内从零增加到1.275V。除非环路响应太慢而无法赶上软启动期间的输出电压上升、否则实际软启动时间将与内部软启动时间相同。
    谢谢