This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:使用内部 ADC 进行外部温度监测(使用 NTC)

Guru**** 2812345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628996/tps659037-using-internal-adc-for-external-temperature-monitoring-using-a-ntc

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: TWL6032EVM

您好!

是否有任何有关如何在 NTC 连接到 GPAG_IN1和电阻器连接到 GPADC_VREF 的情况下测量温度的示例? TPS659037数据表(slis165e)的第77页显示了原理图。 但没有关于所用电阻器和 NTC 热敏电阻值的信息。

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您将需要在 GPADC_VREF 至 GPADC_IN1之间连接一个固定电阻器、然后在 GPADC_IN1至 GND 之间并联一个固定电阻器和 NTC 热敏电阻器。 这将根据温度创建一个可变电阻分压器。 您应该根据整个温度范围内的热敏电阻电阻曲线选择固定电阻器、以便 GPADC 输入电压在0.01V 和1.215V (GPADC_IN1的范围)之间。 在实践中、您需要选择范围更窄的组件以提供裕度。

    对于参考电路、您可以查看 TWL6032EVM、它在一个通道上有一个用于温度测量的电阻器/热敏电阻网络。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的链接。 这将是我自己选择器件和计算器件值的良好基础。

    此致、
    Patrick