This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:Rset 的 GND 感测连接

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592981/lmz34002-gnd-sense-connection-for-rset

器件型号:LMZ34002

您好!

如图48所示、数据表中显示了将 GND 感应从 Rset 连接到最靠近负载的 GND。 我在该图中看不到该迹线/路由。 您能提供更多解释吗? 我们是否应该通过 Rset 上的 GND 布线到连接到 Vout 上 GND 的负载元件? 或者、您能否以图形方式对其进行解释?

谢谢、

Uttara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们没有遵循他们自己的建议。 Rset 电阻器通过 IC 端接至主 PWR GND 电阻器的右侧接地端。 通常、您需要将其连接到 C04或 C03附近。 铜 GND 连接具有非常宽的覆铜面积。 可能没有太多损耗。 也许模块组中的某个人可以详细说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、布局显示了 Rset 连接到模块附近而非负载附近的 GND。 有关示例、请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../LMZ34002Sense.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发送给我的图片、我们正以这种方式在布局中实现它。 我还有两个问题。 对于 A_Vout 和 Vout 连接数据表、显示它们只需连接到引脚8和9。 您能否告诉我连接 A_Vout 和 Vout 的实心平面是否足够? 我不确定如何按照第22页所示的方式实现此连接、因为我们使用较大的 PCB 过孔、并且手指连接 A_Vout 和 Vout 比数据表中所示大得多。 我猜更大的平面泛光也会以相同的方式工作?

    您还能解释一下这个芯片上 A_Vout 的功能吗? 我看到、大多数情况下连接到 Vout、或者可用于控制 RT 引脚上的开关频率、是情况还是它也具有不同的功能?

    谢谢、
    Uttara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 jarrigo@ti.com 直接与我联系 吗?