This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:在哪里可以找到 bq2589x 评估软件?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895EVM-664, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633455/bq25895evm-664-where-to-find-bq2589x-evaluation-software

器件型号:BQ25895EVM-664
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、团队、

我们购买 了 BQ25895EVM-664、并寻找 可对其进行配置的 BQ2589x 评估软件。  请分享我们可以从中下载该工具的链接?  

谢谢

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh、

    您还需要 EV2300或 EV2400通信盒。 http://www.ti.com/tool/ev2400
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我们有 EV2300,I2C 端口有4个引脚(GND、SCL SDA 和 VOUT),其中作为评估套件的 #CE 代替 Vout。 如何连接它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以为 Windows 10 (64位) PC 推荐 USB 驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh、

    遗憾的是、用于 Win10的 EV2300驱动程序不可用。  EV2400是 Win10必需的。