This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:在过热停止模式下以5W 模式工作、不会返回10W 模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628959/bq51025-works-at-5w-mode-in-over-temperature-stop-mode-and-does-not-go-back-to-10w-mode

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件: LM25118

您好!

请您回答我的客户的问题。

他正在尝试为照明应用实现 WPT。

在我创建过热停止并保持5W 模式后、bq51025不会返回10W。

我还发现了另一个问题。 电流限制。 无线充电不再工作。 我可以看到两件事。 首先、我看到充电已开始、但我的 LED 闪烁、充电在几秒钟后停止。 此行为重复于。 我看到的第二件事是、当 LED 正在运行时、我为充电器加电时、充电会尝试启动、然后停止。 充电器似乎正在与我的器件通信、但未进行电源传输。 如果在一段时间后电源传输开始、LED 再次开始闪烁、则充电停止。

提前感谢您。

最棒的

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 和 RX 用于测试标准 EVM 还是定制设计?  是否可以获得原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    这是定制设计。 我将要求 Needhu 向您发送我的 RX 和 TX 原理图。

    此致、
    Gregor