This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14050:Webench 设计不稳定

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LMR14020, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622517/webench-tools-lmr14050-webench-design-unstable

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: LMR14020LMR14030

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人

开始针对 LMR14050的 Webench 设计时、我收到消息:"Design sunstable"

------------

指示使用 LMR14020二极管进行 Webench 设计时的功耗为零。

请发表评论

此致

------------

PS:我能否将 multiplee2e.ti.com/.../Webench_5F00_LMR14020_5F00_03092017.pdf 仿真添加到打印输出报告中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LMR14050可以在7~30Vin、5Vout、1A 的电压下工作。 也许 WEBENCH 有一些错误、我会再次咨询 WEBENCH 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    您能否与我们分享 Webench 设计、让我们检查一下它有什么问题?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的快速回复。 LMR14020设计的 PDF 附在我的第一篇文章中。

    ----------

    你(们)好,毛

    感谢您的快速回复。  

    无论输出电流如何、Webench 都不适用于 LMR14050。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UE、

    我们已经解决了这个问题。 这些更改将在几天内反映在 TI.com 上。
    一旦发布到 TI.com、我将通知您。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahantesh

    感谢您解决这些问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UE、

    LMR14050的最新更新现已在 TI.com 上发布。 请尝试一下。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahantesh

    感谢您处理此问题。 现在可以进行仿真。

    但是、工作值表中的二极管功率耗散仍然显示为零。

    可以解决这个问题吗?

    (笑声) 我还有一个问题:

    是否可以在打印输出报告中包括多个模拟?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UE、

    二极管功率耗散问题现已修复。 它将在下周之前对 TI.com 进行反思。

    目前在 Webench 上、同一打印输出报告中的多个仿真不可用。 每个测试台只会提供一份仿真报告。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahantesh

    感谢您的快速回复。

    能够在打印输出中包含多个仿真将会非常有帮助。
    因此、希望您也可以使用此功能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahantesh

    此问题仍未解决,您是否正在处理?

    请确保您针对整个系列 LMR14050、LMR14030、LMR14020更正了此问题。

    在"工作值"表中正确显示二极管耗散至关重要。

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UE、


    这些更改将在星期四之前反映在 TI.com 上。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。


    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahantesh

    感谢您的快速反馈、没有问题。

    我将在星期五进行检查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahantesh

    工作、感谢您修复它。

    此致