This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:瞬态响应不规则性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593416/lm5022-transient-response-irregularities

器件型号:LM5022

我使用 LM5022为 POE 注入器生成 POE 电压。 我有一个 POE 器件、该器件将尝试在极高的负载(远高于规格)下进行开关、然后在发生故障时关闭。 这是为了测试我使用的控制器。 我遇到了 POE 电源问题。 如果 POE 器件是系统中的唯一负载、则当负载开关相当高时、POE 电源上的瞬态会生效、欠压检测会生效。 但是、如果 POE 已提供大约5W 的第二个负载、则 POE 电源上的瞬变极小、远高于 UV 检测的阈值。 在我看来、对于最小负载到大负载的情况、瞬态响应与对于切换到更大负载的小型负载的情况、瞬态响应是不同的。 两种情况下的实际负载增加是相同的。 我希望能就如何解决这一问题提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我想您看到的是 DCM 到 CCM 转换问题。 需要 DCM 至 CCM 转换的轻负载至重负载瞬态通常比需要 CCM 至 CCM 转换的轻负载至重负载瞬态慢。
    谢谢