This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202EXT:相位和增益裕度

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592572/lmz14202ext-phase-and-gain-margin

器件型号:LMZ14202EXT
主题中讨论的其他器件:LMZ14202

下午好!

我想知道该组件的增益和相位裕度、但在数据表中找不到它。

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不直接支持 LMZ14202、但我可以告诉您、增益裕度和相位裕度是特定于应用的。  它将取决于您的输出电压、输出电容和 CFF 值。  不过、我对未为 EVM 提供环路响应感到有点惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您在这么短的时间内回复、我将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、是否有办法获取开环响应数据? 是否有人可以在此论坛中提供此信息?
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定可能提供或不提供什么。  工具文件夹中没有平均模型、Webench Doe 不支持此器件的任何交流分析。  此外、EVM 的设计不能轻松检查环路。  由于这是一个"模块"、它可能取决于它所基于的基本 IC。  我将此分配给更熟悉电源模块的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    该器件的控制架构是"恒定导通时间"或 COT。 此架构基于迟滞类型控制、但开关频率几乎恒定。 从这种架构中获取传统的频率响应图会干扰控制环路的运行并导致错误的结果。

    测量环路稳定性的另一种方法是通过负载瞬态(时域)仿真。
    您应该能够使用该稳压器在 WEBENCH 中执行此操作。

    数据表(请参阅图27)和用户指南(请参阅第7页)中还提供了负载瞬态响应图、该图实际上适用于3A 版本。 2A 阶跃应该更好)。

    您考虑的条件/设计规格是什么?
    我们可能能够为您的特定情况获得瞬态响应图。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这些信息就足够了、非常感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于此组件、还有另一个方面我想问。 (如果有人想将其他问题重定向到另一个主题、我可以这么做)

    我们在 LTSPICE 中使用此组件的模型、但其仿真极其缓慢(大约30分钟!!)。
    我们需要执行 Monte-Carlo 分析、需要进行数百次迭代、因此这是不可行的... 是否有任何解决方案可以加快速度?
    尽管我提到了 LTSPICE、但如果有人能够在 TINA 上加快开发速度、我很乐意遵循该提示。

    再次感谢您的帮助。

    此致
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通常看到仿真也会持续很多分钟。 这就是这些仿真的性质。 您可以做的一件事是使启动(缓慢启动)时间更快。 我想我们过去已经为其他项目运行了 Monte-Carlo 类型的仿真。 让我看看他们可以使用什么方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 如果您有什么问题、请告诉我。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否找到了有关蒙特卡洛仿真的信息?  

    此外、您还知道是否有任何可以更快的 TINA 模型?

    很抱歉要按、但我必须很快向我的客户展示一些结果。

    我是否应该将此问题重定向到其他主题以使其更可见?

    谢谢你。

    Gabriel Sá Pino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问了几个人,但没有得到明确的答案。 我认为您可能需要在仿真模型论坛中单独发布一篇文章。 也许有人会有更好的想法。 我通常只接受较长的仿真时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要这个。 再次感谢您的帮助。
    此致。