This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:在 TI Fusion 设计器7.0.18中 SEQ 引脚是不可变的

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633676/ucd9248-seq-pin-is-unavalable-on-ti-fusion-designer-7-0-18

器件型号:UCD9248

您好!

我们将使用 UCD9248上的 SEQ 引脚3来启动电源轨。 如果无法将其用作电源轨启动(用于多电源轨1从器件配置(复选框引脚10)、我们可以在 GPIO 配置菜单中选择该引脚。 在较旧版本中、我们可以实现它。

您能否纠正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题。 我们将对此进行研究。

    此致、

    Zhiyuan