This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:负载瞬态

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543C20EVM-869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633640/tps543c20-load-transient

器件型号:TPS543C20

您好!

请告诉我有关 TPS543C20的信息吗?

使用 TPS543C20EVM-869时、在以下条件下是否有关于负载瞬态特性的数据?

【条件】

输入电压:10V 或12V

输出电压:0.95V 或1.05V
输出电流:50A 至60A ( 压摆率 为16A/us。)

此外、我们储能器的要求是负载瞬态下降到±20mV 以内。

Cout 的价值是什么?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 用户指南中有一个类似的瞬态、电流为15A 至25A、步长为1A。 电压变化约为+/- 42mV。 输出电容为2 x 330uF + 2 x 100uF。 要达到+/- 20mV、您很可能需要将该值加倍。 我将检查我们是否有任何其他数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS543C20EVM-869用户指南(www.ti.com/.../sluubl7.pdf)。 它具有负载瞬态波形。
    为了实现+/-20mV 规格、还需要考虑其他因素:电感、效率、开关频率...
    数据表中还包含用于计算1-PH 值时的 Cout 的公式。 对于2-PH、电感将为一半。
    您也可以联系当地 FAE 来帮助进行设计。
    您能告诉我们您设计的最终应用吗?
    套件