This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:如何正确测量高压交流/直流设计板

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592872/ucc28740-how-to-properly-measure-a-high-voltage-ac-dc-design-board

器件型号:UCC28740

我的老板一直在使用 UCC28740芯片进行电源设计。  他使用 Web-Bench 进行设计。  他希望使用示波器监控芯片的引脚以进行故障排除、但如果将探针放在任何引线上、则会熔断芯片。  需要帮助来确定这里可能发生的情况。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是设置问题。 他能否在示波器探针尖端和接地之间进行欧姆电阻。 我会尝试首先探测 IC 的接地引脚。 如果在不损坏器件的情况下无法做到这一点、这肯定是一个设置问题。 同时检查装置是否与电源隔离。 如果没有、则通过将探头接地端连接到电源的负极端子接地、将会熔断二极管电桥。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    您是对输入应用交流电还是仅使用直流电压源? 比利是对的。 请注意、示波器的接地连接是接地。 根据您测量的位置、您将处于危险情况、此时您将接地连接到信号、而信号上没有其他电压。
    您是否使用高压差分探头来测量初级侧(存在高压的输入侧)?
    另一个好的做法是、在任何给定的时间仅测量变压器一侧的信号。 如果在变压器的两侧进行测量、则会有效地缩短通过示波器的隔离时间。 如果做得不正确、也可能以多种方式损坏示波器。
    请将原理图的图片发布到您使用什么设备测量的位置、我们应该能够提供更具体的指导。
    此致、
    John