This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940器件复位

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629027/bq76940-bq76940-device-reset

器件型号:BQ76940

该器件没有 AFE 复位功能。

但是、对于许多认证和客户问题、他们担心 AFE 出现故障时的安全性。

这就是客户开始考虑 AFE 的“重置”功能的原因。

 

 这是我两年前从 BU 那里得到的一条评论-重置开发中的器件的典型方法是暂时将 CAP1短接至地面。 在两年后的今天、如果对此有任何更新或建议、是否愿意与您保持一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样 就不能保证器件将按顺序关断所有稳压器、从而使器件恢复正常工作

    在没有 XREADY 故障的情况下、SHIPMODE 至正常模式。 这 是许多内部电容器中最不稳定的电压

    电压节点将处于不确定的阶段、从而阻碍堆栈通信。

     

     受控 PORZ 通过 I2C (sLEEP1、SLEEP 2)寄存器命令部件并通过 TS1启动唤醒。