This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003的设计问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593233/bq51003-problems-of-design-with-bq51003

器件型号:BQ51003

大家好。 I´m 使用具有双电源路径的 BQ51003:无线电源和直流输入。 I´m 使用图38第30页给出的数据表原理图。 数据表说明了我需要使用的值。 我´m´s C1和 C2的计算、因为我知道 Ls 的值(电感)、但我不知道 L Δ I 的值。 我低估了它们之间的差异。 Ls 是´s 基站的1V rms 电感和100KHz 电感、L 是靠近基站的1V rms 电感和100KHz 电感。
I´m 使用器件型号为 WR222230-26M8-G 的线圈 在数据表中、我可以看到100kHz 时的电感、1Vrms 为27uH、但我不知道如何计算 L´s。

我是否需要测量基站附近的线圈?

我在应用手册1900pF 和950pF 中找到了 C2的值、C1的值为183nF 和78nF。

我需要选择哪一项、为什么?

我更愿意计算 L´s、因为我将向制造公司申请 PCB

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LS 值将是 RX 线圈的自由空间电感、用于计算1MHz 谐振点。 通过在一段时间内更改 C2的值来完成调优、该值被称为检测电容器的 CD。 1MHz 谐振与移动线圈 TX 一起使用来定位 RX、焊盘表面是、X 和 Y 栅格用于定位 RX。 观看您管装视频"充电垫:带活动线圈的无线充电系统"
    L 的值将用于将 C1 (也称为 CS 串联共振电容器)调谐至100kHz、以实现 RX 和 TX 之间的最佳功率传输。 线圈 L 值将取决于其周围的金属、外壳、与 TX 线圈的距离以及其他因素。 因此、数据表中给出的值不够可靠、无法用于调优。 在本例中和 TX 上、应使用线圈测量该值。
    如果 C2调谐不正确、则移动线圈 TX 将无法定位 RX。
    如果 C1未正确调整、则功率传输将不正确、并且装置可能无法正常工作。

    首先计算 L 和 C1、LC 谐振设置为100kHz
    借助 C1值、可以使用 LS 计算 C2、谐振目标值为1MHz。