This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:3478和3488之间的差值是多少

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628025/lm3478-what-is-the-diffence-between-3478-and-3488

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3488

您好、先生、

LM3478的参数与数据表中的 LM3488有何不同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    下面是 LM3488和 LM3478之间的参数差异

    基准电压
    LM3488在整个温度范围内具有更严格的反馈电压额定值。
    2.最短导通时间
    LM3488的最小导通时间略短
    3.电源电流
    LM3488在开关时的电源电流较低
    关断电流
    LM3488在整个温度范围内具有较低的关断电源电流

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    谢谢!