This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22912C:使能引脚的行为

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628396/tps22912c-behavior-of-enable-pin

器件型号:TPS22912C

你(们)好

现在、我们将考虑以下充电器系统。

如果连接充电器、锂离子电池将充电。 (图1)

然后、当充电器断开连接时、TPS22912C 的 VIN 处出现 VOUT 电压(锂离子电压)。 (图2)
我认为 EN 将为低电平、VIN 和 VOUT 应打开。 因此、我认为 TPS22912C 保持开启状态很奇怪。

您对这种现象有何看法?

可以给我一些建议吗?


贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    发生这种现象的原因是 VIN 和 EN 连接在一起。

    当充电器连接且电池正在充电时、开关打开、电源从 VIN 流向 VOUT。 当充电器断开连接时、输入保持悬空、而输出电压为3.7V。 由于 ON 引脚为高电平、因此 VIN 和 VOUT 已连接、因此 VIN 将遵循 VOUT。 这两个输入将读取相同的电压、并且器件绝不会记录 VOUT 和 VIN 之间的电压差、以实现反向电流阻断和器件关断。 最重要的是、由于 VIN 为高电平、EN 也保持高电平、器件不会关断。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alek

    感谢你的答复。

    我 明白这是正常行为。

    将考虑其他方法。

    顺便说一下、我想知道是否有一个负载开关通过监控 VIN (或 VCC)来切换其功能。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    我们的产品系列中没有具有此功能的负载开关、我没有看到任何能够支持此功能的负载开关。 在开关仍处于打开状态且 VOUT 已通电时检测开关上的开路输入是一件很难实现的事情。 由于 VIN 将跟随 VOUT、开关上的电压差(从 VOUT 到 VIN)可能并不总是存在、因此检测断开 VIN 并不简单。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Alek

    感谢你的建议。
    我毕竟会考虑其他有效的方法。


    贝斯特雷加兹