This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池容量是否=设计容量? 它们是相同的吗?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593329/bq27426-is-battery-capacity-design-capacity-are-they-the-same

器件型号:BQ27426

您好!

我想将 bq27426 用于13200 mAh 4.2V 电池组。  

在数据表中 ,bq27426的最大电池容量 为14000mAh (www.ti.com/.../BQ27426) ,但在文档 SLUUBB0第49页( http://www.ti.com/lit/ug/sluubb0/sluubb0.pdf )中,设计容量的最大值为8000mAh。 错误在哪里? 电池容量是否意味着 技术参考文档中提到的设计容量、它们是否相同?

如果答案是"是"、我看到 E2E 提到我们在 bqstuido 中可以设置的最大值仅为8000mAh、那么为什么数据表提到 电池容量最大值为14000mAH?