This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:将 FAULT 和 FAULT_s 引脚连接到 EN 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633412/tps92630-q1-connecting-fault-and-fault_s-pin-to-en-pin

器件型号:TPS92630-Q1

大家好、

当 FAULT 或 FAULT_s 发生故障时、我希望整个器件关闭。 为了实现这一点、我能否将两个故障引脚连接到 EN 引脚?

我正在尝试使用器件实现一个"一出一出"方案。 如果无法将故障输出连接到 EN 引脚、是否有其他建议来实现"一个输出"功能?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好、Jared、

    要实现连带失效功能、只需将所有器件的 FAULT 和 FAULT_S 引脚连接在一起即可。

    在正常运行时、FAULT 由内部上拉电流源弱上拉。 如果发生任何故障情况、则 FAULT 总线被内部下拉电流源强拉至低电平。

    可以将多达15个 TPS92630-Q1 FAULT 和 FAULT_S 引脚连接在一起。 当一个或多个器 件发生错误时、相应的 μ FAULT̅ 引脚变为低电平、将连接的故障总线拉低并关闭所有器件输出。

     

    此致、

    谢利·何