This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:扩频对 FM 无线电噪声的影响(70MHz-100MHz)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633625/lmr14030-q1-influence-of-spread-spectrum-for-noise-of-fm-radio-70mhz-100mhz

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

您好!

SS 是否也可用于降低 FM 无线电 的噪声(70MHz-100MHz)?

我知道扩频(SS)可以降低平均辐射能量、因此应有效降低 EMI。

然而、即使噪声是瞬间、也能听到无线电噪声、因此我认为应该讨论它、而不是平均能量、而是峰值能量。

我想 SS 对无线电噪声无效、因为 瞬时峰值的杂散不会降低。

您对此有何看法?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在电子邮件中对此进行了讨论、您于10月7日向我发送了一份无 SS 的 LMR14030 EMI 结果。 SS 版本可降低噪声峰值、而平均噪声或本底噪声略有增加。

    无线电噪声可由 PFM 模式操作引起。 CTM 需要检查开关稳压器和负载情况、以确保其在 CCM 模式下工作。