This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:C1和 C2计算双校验

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593485/bq51013b-c1-and-c2-calculation-double-check

器件型号:BQ51013B

大家好、

我目前正在尝试诊断电源传输期间 BQ51013B 出现的问题。 我没有在 OUT 线上获得常规的5V 输出、而是在 TX 线圈上浮动在1.5V 左右。 当我在启动期间观察 RX 和 TX 线圈时、控制环路似乎无法锁定谐振频率进行电源传输。 我测量了"BQ51013B 数据表"中详述的"LS"和"L"线圈电感(分别为11.814 μ H 和11.027 μ H)。 当我运行这些数字时、我发现我们应该具有214.4nF 和2.322nF 的 C1和 C2值。 在我们的系统中、C1当前为183nF、C2为1.9nF。 理想值与实现的 C1和 C2值之间的差异是否足以丢弃我的无线充电系统?

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    的 C1和 C2值足够接近。  最好使用线圈测量 L、以防其周围有所有最终部件。

    请看常见问题解答部分--在《TX 疑难解答指南》中--幻灯片6将显示正常的 RX 启动。  看看这个、看看它与您的设备的对比情况。  

    RX 上非常值得注意的一点是 Vrect、它会告诉您很多有关启动和调节行为的信息。