This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:TPS65917-Q1 输出精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633391/tps65917-q1-tps65917-q1-output-accuracy

器件型号:TPS65917-Q1

尊敬的所有人

您能给我提供 TPS65917-Q1输出精度的建议吗?

我们的客户正在考虑将 TPS65917-Q1用作 FPGA 内核电压的电源。

FPGA 的要求如下

・VCC INT 电压:0.85V

・μ V 输出精度:±3%(包括负载瞬态)

TPS 65917-Q1的输出电压精度为-1%~2%、瞬态精度典型值为3%。

客户担心他们能否实现 FPGA 所需的3%。

■问题

3%的瞬态精度是否还包括输出电压精度?

如果很难、如果您有任何其他想法、您会建议我。

此致

Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oya-San、

    TPS65917-Q1的总输出精度为-1%/+2%、仅用于直流输出精度(包括负载/线路调节)、但不包括瞬态响应。 因此、需要增加总精度、例如直流+瞬态精度为-4%/+5%。 因此、我不认为它可以满足+/-3%的要求、包括所有情况下的负载瞬态。

    根据您的 FPGA 用例(最小/最大负载电流)、您可以测量 TPS65917-Q1的瞬态响应、看看它是否符合 FPGA 规格。 但是、如果您具有~1A 的负载阶跃、根据我们的测试、我们可以看到~2-3%的输出变化、因此我不确定它是否符合您的规格。

    您还可以与 FPGA 供应商核实是否确实需要+/-3%、包括负载瞬态响应、这似乎是非常严格的电压容差。 如果需要、您可能需要具有更高开关频率或更严格精度的外部降压、以满足3%的总精度要求。 我在我们的产品系列中找不到具有+/-3%直流+瞬态精度的任何 PMIC。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl-San

    感谢您的回复!
    我明白了。 我向我的客户提出了包括负载瞬态响应在内的真正需求。

    此致、
    Masa_0301