This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:LED 电流设置问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628244/tps61196-led-current-setting-issue

器件型号:TPS61196

尊敬的 Sirs:

客户使用的98KΩ Ω(RISET)将 ISET 引脚连接到 GND、根据公式、LED 电流应为50mA。

我们认为该设置是正确的、因为 TPS61196 LED 电流范围为50~400mA。

实际上、当我们设置 RISET = 98KΩ Ω 时、TPS61196不起作用。

该操作中是否存在故障?

BTW、当我们要将 LED 电流设置为50mA 时、电阻器的值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    什么是故障模式? 您是否已将 Riset 更改为较低的值以查看驱动程序是否正常工作? 您能否检查其他连接,如连接到 IFBx 引脚的电阻器,这些连接将影响启动未使用引脚检测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将 RISET 更改为37.4KΩ Ω、TPS61196正常工作。

    当我们为 TPS61196加电时,FAULT 引脚一直为低电平(RISET 为98KΩ Ω。)

    所有连接均已检查、没有错误。

    如上所述、我们认为 RISET 值只是使 TPS61196无法工作的元素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 EVM 上进行了快速测试、RISET =98K 欧姆是可行的、输出电流如预期的50mA。 因此最好使用98K 欧姆。
    我建议您仔细检查连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、地址:

    我将再次检查它并在 EVM 上检查它。