This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:选择 OVP 电阻器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593331/ucc28600-selection-of-ovp-resistor

器件型号:UCC28600

大家好、

我正在设计一款交流/直流转换器、其工作范围为85V 至265V 交流、输出电压为3.3V、功率为40W。 根据设计注意事项中给出的公式、我在选择 OVP 电阻器时有疑问。 ROVP2等式中的 VOUT (SHUTDOWN)作为允许的输出过压电平进行计算。 当考虑初级绕组和初级偏置绕组的绕组比时、公式中为什么考虑次级侧的输出过压电平。 还是在计算该特定电阻时要考虑的初级偏置绕组最大电压。 请就此提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddartha、

    感谢您关注 UCC28600。 您在本数据表(DS)的 reV-K 版本等式4中发现了一个错误。
    公式4分母中的"np"项应为"ns"。 然后、该校正将以在 OVP 输入端检测到的适当比率反映偏置绕组的次级输出电压。

    在本 DS 中、"设计过程"部分中的类似公式(公式22、子部分8.2.2.2)已经正确。 请将这个用于您的设计计算。 我还检查了 UCC28600设计计算器工具(SLVC104J)、它是正确的。

    公式4在 DS 的早期版本中是正确的、但在尝试将公式从特定匝数泛化到匝数比时、公式4似乎已损坏。 我认为这是因为变压器绕组的具体匝数可能未知、但匝数比是基本设计参数、应始终为已知或推导。
    显然、等式22从匝数转换为匝数比正确、但等式4不正确。

    我会将此错误提交给相应的组、以便在本 DS 的下一版本中尽快更正。 感谢您的观看。

    此致、
    Ulrich