This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:Tina SPICE 仿真

Guru**** 2451400 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633194/tina-spice-ucc28070-tina-spice-sim

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我想问您、我是否有机会使用我的电源电路仿真该控制器。 我不想使用这些 boot_avg 块。 我还没有试过,你能不能说它是可能的,还是会失去时间。 我能看到的唯一问题是 IRIPA 和 IRIPB 有机会以某种方式撒谎芯片。

此致
Ilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilia、

    可以修改 BOOT_AVG 块以输入您自己的电感值、电流感应增益等值 您希望仿真的电源电路中是否存在特定行为? 可以将您自己的升压功率级构建到 TINA 中、但这需要一些时间。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我不明白如何用自己的组件来模拟电路。 脉冲和 PWM 输出不真实、但系统工作正常  
    如何在 我错的地方对我的电路进行仿真。 我附加了包含信号的图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试进行仿真、但栅极上的频率为50Hz、我无法更改、如果我使用升压 AVG 块或分立元件、这一点无关紧要