This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:LM46002问题:无输出电压

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593287/lm46002-q1-lm46002-issue-no-output-voltage

器件型号:LM46002-Q1

电路基于 webench 设计。  我为使能引脚添加了分压器。  我可以在 VCC 引脚上看到~3.2伏、但在输出上看到0V。  使能引脚电压高于1.2V。  红色布局为顶部、蓝色布局为底部。  R6为0、因此我可以使用该引脚进行实验。  无论是否填充、都没有区别。  C5和 C7的额定电压为100V。  C1的额定电压为16V。  如果未连接任何负载、VOUT 为0、我甚至尝试使用5欧姆、25 W 负载电阻器。  

有什么想法吗?