This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531EVM:锥形电流设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593337/bq27531evm-taper-current-setting

器件型号:BQ27531EVM

您好!

我将使用 bq27531evm 和 Panasonic 锂离子2000mAh 电池执行学习周期。 在该规格中、"充电电流降至40mA 时、充电终止"。 然后、我将数据闪存锥形电流设置为40mA 以反映这一点。 我还将 Quit 电流更改为20mA、Chg 阈值更改为30mA。

但是、当我执行学习周期时、FC 未设置。 充电电流持续下降至30mA、直到此时充电器终止。 我的设置是否有问题?

请注意、我之前已成功完成学习周期、锥形电流默认设置为121mA。 我刚刚意识到该规格为40mA、因此我将尝试重复 LC。 在121mA 锥形电流中、FC 正在成功设置。  

此外、每当我更改主要设置(如锥形电流和终止电压)时、我是否必须重复学习周期? 我们目前正在评估系统的最小电压。 现在为2900mV、但可能会发生变化。 那么、我们是否必须重复学习周期?

在我等待您的回复时、我正在尝试恢复 LC、但锥形电流设置为90mA、然后查看 FC 是否会设置。 但目标应为40mA。