This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:TLC5947 XLAT 应用问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633620/tlc5947-tlc5947-xlat-application-question

器件型号:TLC5947

有关 TLC5947的一些问题:

  1. 如何使用 XLAT 功能引脚? 请详细说明这一点。

  2. XLAT 可连接到 SPI CS 功能

  3. 如果 XLAT 连接到 SPI CS 引脚。 它是否支持 TLCC5947的开/关驱动器? 或者需要其他 GPIO 引脚来控制 XLAT? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    灰度移位寄存器中的数据通过该引脚上的低到高 XLAT 转换被移动到灰度数据锁存器。

    如数据表图3中的下图所示:

    每次发送288个 SCLK 后、应发送 XLAT 脉冲以锁定灰度数据。

    通常、我们使用 GPIO 在288个 SCLK 后生成 XLAT、如果您可以使用 CS 生成此 XLAT 脉冲作为时序图、则没有问题。

    此致、

    Kenneth