This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5071:直流/直流转换器仿真

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631619/webench-tools-lm5071-dc-dc-converter-simulation

器件型号:LM5071
主题中讨论的其他器件: TPS23753

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想设计一个 PoE 供电设备、它也可以由辅助电源输入供电。

我具有以下规格:

Vin = 12...56VDC

VOUT = 12VDC、1.0A

隔离最小1.5kV

WEBENCHRegistered设计器可用于设计您自己的直流/直流转换器。 该工具非常棒。

我是否也可以将该工具用于 LM5071?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    遗憾的是、我们的 PoE PD 产品没有此类模型。 通常、我们将设计、构建和测试我们的 PoE 设计以验证/优化其性能、然后将其作为 TI 设计发布、并提供显示其实际性能的测试报告。

    对于 PoE、通常当适配器电压与输出电压相似时、适配器在次级侧(使用二极管或 ORing 控制 器)进行 Ord、以节省效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。

    那么、您是否能够根据我们的需求/要求设计、构建和测试 PoE 设计、并将其作为 TI 设计发布?

    我们的要求:

    Vin = 12...56VDC

    VOUT = 12VDC、1.0A

    隔离最小1.5kV

    或者、您是否能够协助和审查我们的设计(团队合作)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    这是12V、1A 设计、但使用 TPS23753。 随附原理图和 BOM。 您的隔离要求更多地取决于您的电路板布局(隔离平面的距离)以及您是否选择 ESD 保护。 我们很乐意查看您的设计。 只需通过 E2E 与我们联系、我们就可以私下做到这一点。

    谢谢、

    Thomas A.

    e2e.ti.com/.../PMP8803_5F00_RevA_5F00_BOM.pdf

    e2e.ti.com/.../PMP8803_5F00_RevA_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您提供的所有信息。

    与控制器 TPS23753相关的应用手册似乎比较高级。 比 LM5071可用的文档要好得多。 因此、我认为完成我们自己的设计应该没有问题。

    完成设计后、我将与您私下分享我的设计以供审核。

    此致、

    Benjamin