This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:TMR 计时器编程电阻器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627757/bq24073-tmr-timer-programming-resistor

器件型号:BQ24073

对于 BQ24073RGTT 器件、TMR 计时器编程电阻器应为18至72kOhm。 如果电阻器值低于18kOhm、除了错误的计时器值、会产生什么影响? 是否存在损坏芯片的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您低于数据表中指定的最小值或高于最大值、则不能保证 IC 的性能。 您可以通过将 TMR 连接到 VSS 来禁用计时器。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否存在损坏和/或不稳定行为的风险?

    谢谢、
    Thorsteinn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这以前没有经过测试、所以我不能说是否会有任何不稳定的行为。
    此致、
    Raheem