This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071-Q1:您是否能够使用22µH μ H 电感器来保证稳定性?

Guru**** 2491145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593197/tps61071-q1-can-you-guarantee-stability-with-a-22-h-inductor

器件型号:TPS61071-Q1

您好!

22µH 10µH、我们希望使用1 μ H 电感器、而不是推荐的1 μ H 电感器。

数据表显示、最佳范围高达10µH Ω、但更高的值也可以正常工作、应评估稳定性。

我测试并测量了时间信号、在室温下一切看起来都正常。

我们使用此升压转换器、该转换器具有3.9V 输入和5.0V 输出、最大电流为100mA-120mA。

您能用22µH μ H 电感器保证稳定性吗? 温度变化是否会影响稳定性?

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的稳定性还与输出电容器和反馈分压器相关。 如果使用大电感器、则可能需要增加 COUT。
    请参阅此应用手册第5页、第6页"www.ti.com/.../slva289a.pdf" 、通过测量负载瞬态波形来估算相位裕度。 如果器件具有至少50度的相位裕度、则没关系。