This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:常开

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592463/tps65217-always-on

器件型号:TPS65217

PB_IN 和 nRESET 连接到数据表 P17 9.2功能方框图中的"常开电源"。

在该 IC 中,此“常开电源”连接到哪里?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,库拉

    我会将您的问题分配给 TPS65217专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "常开电源"本质上是 VSYS、但它是为 VSYS (也称为 VIN)供电的内部电压。

    此电压可由 AC、USB 或 BAT 供电(BAT 是系统的主电源)、因此它的电压范围可从 UVLO 电压到 OVP、大约为6.5V

    这在数据表的逻辑电平电气特性部分的第12页上。