This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:3D STEP 文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628739/lp5562-3d-step-file

器件型号:LP5562

您好!

正如标题所述、我需要该 IC 的3D 步骤文件。 奇怪的是、我无法从 Ultra Librarian 导出它、可能是因为我有免费版本、或者它无法正常工作。

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    我的 LP5562器件封装仅包含3D 图像、

    如果您认为可以、我可以通过电子邮件向您发送 PCB 库。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的夏季、

    当然、谢谢、请将其发送到我的电子邮件中!

    此致、

    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Den:
    您能帮您发布电子邮件地址吗?
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    我不想在线发布我的电子邮件。 是否可以在 TI 论坛上发送某种类型的私人邮件?


    侧面问题:从数据表中我可以看到 LP5562适合由电池供电。 现在、如果我还使用电池为 RGB LED 供电、随着电池电量降低、LED 将随时间推移而漂移/DIMM、我将不得不手动调整 PWM 以保持亮度恒定、我是否正确理解了?

    此致、
    DEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    您可以向 simmer-su@ti.com 发送电子邮件、然后 我回放。

    如果电池压降 LPW 并且无法支持 LED 正向电压、即使您调节 PWM、也会由于 LED 电流决定亮度而失效。

    如有其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季