This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:LDO1/2

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592464/tps65217-ldo1-2

器件型号:TPS65217

在数据表 P38 图20中、我们找到了以下说明。

"(5)如果分配给选通信号14/15或不在序列发生器控制下、则在进入睡眠模式时 LDO1/2不会断电。 在中
睡眠模式下、LDO1和2只能提供1mA 电流。 默认情况下、LDO1已标记为 STROBE15、LDO2已标记为 STROBE2。"

这意味着

当 LDO1/2被分配选通14/15或"电源轨不受序列发生器控制"时、LDO1和2只能提供1mA 电流、而不能提供100mA 电流。

我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,库拉

    我会将您的问题分配给 TPS65217专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第21页的第9.3.1.3节中、它更详细地解释了"特殊频闪灯(频闪灯14和15)":

    '选通14和选通15未分配给主序列发生器,但用于控制‘常开’的电源轨,

    即、器件一旦退出关断状态并在睡眠状态下保持开启状态、便会立即通电。 STROBE 14/15

    选项仅适用于 LDO1和 LDO2、不适用于任何其他电源轨..."

    您可以在任何 TPS65217 EVM (A、B、C 或 D)中的 LDO1上测试此功能、因为在所有默认 OTP 编程中、LDO15都被分配到 Strobe 15。

    为了将 LDO1/2分配给不同的序列(选通)编号、器件需要在出厂时重新编程、然后再发货。