This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:TPS76333DBVT 的最大输入电压?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633417/tps763-maximum-input-voltage-of-tps76333dbvt

器件型号:TPS763
主题中讨论的其他器件:TPS709

你(们)好 我想使设计与 TIDU298相同 ,但我觉得奇怪的是,在本应用手册 中,TPS76333DBVT 的输入电压显示为5-12V。  

但 同时、在 TPS76333DBVT 数据表中、您可以看到、在绝对最大额定值中、输入电压为–0.3 至10V

那么、12V 电压不会将其烧毁吗?

此致、

Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、

    没错。 二极管的压降会导致其低于12、但它们应该使用更宽的 Vin 器件、以也考虑12V 的变化(可能为5-10%)。 我建议改用 TPS709等器件来支持输入范围。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David 好的、我想我将继续使用应用手册中的原理图、因为我在 RTS 上测得的电压为6.5V。

    感谢您的回答。