This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:低电压运行、在基于化学成分的非锂离子电池上使用 BQ76930EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593201/bq76930evm-low-voltage-operation-using-the-bq76930evm-on-non-li-ion-chemistry-based-cells

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350BQ76PL455A

您好!  

我希望在非锂离子电池上运行 BQ76930EVM、电池电压通常约为1.2V。 这会导致堆叠电压低于最小工作电压(MOV)。

EVM 板是否仍然支持恒定电流充电和放电?

是否有办法在不依赖电池组电源的情况下从外部为电路板供电?

用户指南要求提供足够的 REGSRC 电压、该电压范围是什么、它取决于什么(如何控制它)?

此外、根据用户指南的建议、在将 R75移动到 R74或 Q14时、在 J10点旁路了哪些新的 MOV?

请告诉我、如果您有任何其他想法可以在非锂离子堆栈上使用 EVM、我相信这将有益于社区的其他成员。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特奥、
    标称值为1.2V 时、这些电池是什么? 您能否共享 d/s。

    EVM 上的 bq76930 (监控器和保护器)和配套监测计(bq78350)旨在与锂离子和磷酸铁锂电池配合使用。

    由于您的工作电池电压如此低、bq76930内的许多块将没有任何价值。 即 ADC 动态运行规格为@ 2V-5V、将会产生巨大误差。 UV 为~2.48V。 此外、REGSRC 动态范围为6V (最小值)。 在此之下、REGOUT 将在10mA ILOAD 下脱离稳压状态。

    我的建议是、使用 bq769x0系列不是一个好的工程设计主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电池不在市场上、是在内部开发的、目前没有数据表。

    我将尝试将 R75移至 R74、将 MOV 降至13V (26V 的一半)、并使用电源在堆栈顶部模拟一个高电压电池。 希望这将产生合适的 REGSRC 电压。 遗憾的是、建议的@ 2-5 V 的 ADC 动态运行似乎无法实现、感谢您指出这一点。

    您是否会为 TI 的低电压电池推荐任何其他 BMS 器件?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特奥、
    试用 bq76PL455A 器件。 它更接近2V 标称范围。 但您的需求标称值为1.2V。 抱歉、在该范围内、我们没有提供任何产品。

    TXS
    Vish